This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:MCU_PORZ 可接受的电压电平(B21 引脚)

Guru**** 2585035 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, SK-AM64B, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574432/am6442-acceptable-voltage-level-for-mcu_porz-b21-pin

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVMSK-AM64B

工具/软件:

您好、

是否可以将 3.3V 信号直接连接到 MCU_PORZ(B21 引脚)(如我在数据表中可以看到的那样)它是失效防护引脚、或者我们需要任何电平转换器来将电压电平转换为 1.8V  

 

目前在我们的原理图中、我们使用 TXS0102DCTR 来进行电平转换、但我们在 MCU_PORZ(B21 引脚)引脚上没有获得适当的高电压电平、我们得到 的电压为 1.148V、这很正常工作、但我认为我们需要按照数据表遵循 VIH 电平、我们需要最低 1.26V 的 VIH。

如果我们需要使用电平转换器、请根据应用建议正确的器件型号。

此致、

Amit