This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR4 配置参数检查

Guru**** 2587755 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574941/am625-ddr4-config-parameter-review

器件型号:AM625
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、James:

请帮助检查客户配置、这是 DDR4、我认为客户设置的密度错误、是否还有任何错误的参数需要纠正?

DDR 数据表: e2e.ti.com/.../ddr4_2D00_IS43QR16256B_2D00_083RBLI.pdf

e2e.ti.com/.../am6254_2D00_ddr4.syscfg

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    客户电路板启动日志:

    U-Boot SPL 2023.04-脏污 (2025 年 10 月 10 日 — 20:44:20 –0400)
    SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
    k3_ddrss_probe (dev=43c347b4)
    k3_ddrss_ofdata_to_priv (dev=43c347b4)
    k3_ddrss 存储器控制器@f300000:未组装 DDR freq0、使用旁路频率。
    k3_ddrss_power_on (ddrss=43c3a0c0)
    k3_ddrss 存储器控制器@f300000:未找到 VTT-SUPPLY。
    K3_LPDDR4_PROBE:通过
    K3_LPDDR4_INIT:通过
    -->>> LPDDR4 初始化正在进行中...<<<--
    K3_LPDDR4_START:启动后通过
    SPL 初始栈使用量:13408 字节
    SPL malloc () 重定位使用前 0x69e8 字节 (26 KB)
    SPL:Board_init_r ()
    pass spl_set_bd()
    起始 num 为 84000000、大小 num 为 50331648
    将内存 0x84000000-0x87000000 用于 malloc ()

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    我看到了几个问题。  我附加了一个.syscfg、可供他们在 SysConfig 中加载并尝试使用。  我删除了很多他们的变化,包括高温。  我认为最好在启动时进行极小的更改、然后在成功启动后更改一些其他特性(例如高温运行)。

    此致、

    James

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/am6254_2D00_ddr4_5F00_TImodifications.syscfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    客户尝试并反馈错误与以前相同、还有其他建议吗?

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao、  

    实际上、从启动日志可以看出 DDR 可能已正确初始化。  由于它们使用的存储器比 EVM 少、因此必须按照此处的说明更改一些器件树:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/am62x_academy_10_01_00_00/_build_am62x_academy_10_01_00_00/source/linux/ch-porting/porting-uboot.html#modifying-ram-size

    此致、

    James