主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、James:
请帮助检查客户配置、这是 DDR4、我认为客户设置的密度错误、是否还有任何错误的参数需要纠正?
DDR 数据表: e2e.ti.com/.../ddr4_2D00_IS43QR16256B_2D00_083RBLI.pdf
e2e.ti.com/.../am6254_2D00_ddr4.syscfg
BR、
Biao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、James:
请帮助检查客户配置、这是 DDR4、我认为客户设置的密度错误、是否还有任何错误的参数需要纠正?
DDR 数据表: e2e.ti.com/.../ddr4_2D00_IS43QR16256B_2D00_083RBLI.pdf
e2e.ti.com/.../am6254_2D00_ddr4.syscfg
BR、
Biao
您好、James:
客户电路板启动日志:
U-Boot SPL 2023.04-脏污 (2025 年 10 月 10 日 — 20:44:20 –0400)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
k3_ddrss_probe (dev=43c347b4)
k3_ddrss_ofdata_to_priv (dev=43c347b4)
k3_ddrss 存储器控制器@f300000:未组装 DDR freq0、使用旁路频率。
k3_ddrss_power_on (ddrss=43c3a0c0)
k3_ddrss 存储器控制器@f300000:未找到 VTT-SUPPLY。
K3_LPDDR4_PROBE:通过
K3_LPDDR4_INIT:通过
-->>> LPDDR4 初始化正在进行中...<<<--
K3_LPDDR4_START:启动后通过
SPL 初始栈使用量:13408 字节
SPL malloc () 重定位使用前 0x69e8 字节 (26 KB)
SPL:Board_init_r ()
pass spl_set_bd()
起始 num 为 84000000、大小 num 为 50331648
将内存 0x84000000-0x87000000 用于 malloc ()
BR、
Biao
尊敬的 Biao:
我看到了几个问题。 我附加了一个.syscfg、可供他们在 SysConfig 中加载并尝试使用。 我删除了很多他们的变化,包括高温。 我认为最好在启动时进行极小的更改、然后在成功启动后更改一些其他特性(例如高温运行)。
此致、
James
Biao、
实际上、从启动日志可以看出 DDR 可能已正确初始化。 由于它们使用的存储器比 EVM 少、因此必须按照此处的说明更改一些器件树:
此致、
James