This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:直接引导到 RPMSG 测试、而不是 SD 卡内容

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575890/sk-am62b-p1-booting-directly-into-rpmsg-test-instead-of-sd-card-contents

器件型号:SK-AM62B-P1


工具/软件:

您好:

我有一个 SK-AM62B-P1、我必须在某个时候使用 RPMSG 的 MCU+ SDK 示例刷写它。 我现在尝试使用将电路板启动至标准 Linux 映像  

来自 SD 卡的 tisdk-default-image-am62xx-evm-11.01.05.03.wic 映像。

但是、当电路板处于 SD 卡引导模式且 SD 卡上存在 Linux 映像时、器件的引导目标如下:

移除 SD 卡后、电路板无法启动、因此似乎是从 SD 卡引导、并在某种程度上跳转到其他内容?

关于如何完全擦除 EMMC 的任何建议? 我没有收到任何类型的 u-boot 提示符、因此无法使用它来重置环境。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    您能否检查是否已将引导模式引脚配置从 EMMC 卡更改为 SD 卡?

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilna:

    我相信我已按照 uSD 引导的用户指南中所述设置了开关:

    同样、正如我提到的、如果没有安装 SD 卡、电路板就无法启动。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    您能否分享您的完整引导日志?

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilna:

    好的、所以我发现、无论出于什么原因、Balena etcher 存在问题:使用压缩的.xz wic 映像会导致 SD 卡创建失败、或者它会完成但不会生成功能正常的 SD 卡。

    然后、我发现 bmap-tools 存在某种问题、也无法通过在 E2E 上随机搜索来创建正确的 SD 卡。

    最后,我发现 Balena etcher 可以工作,但你需要解锁图像,以便你开始使用.wic 图像。

    放入正确格式化的 SD 卡后、EVM 现在可以正确引导至 Linux。

    但是、您能告诉我如何完全擦除 EMMC 吗?  我不想在 EMMC 中有这样的东西...

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilna:

    好的、由于某种原因、PC 上的 COM 端口未按预期顺序枚举。 查看不同机器上的所有串行端口输出、我看到的输出显然来自其中一个 MCU 内核。

    我会提供屏幕截图、但 E2E 似乎很普遍。

    Munan