工具/软件:
您好:
我有一个 SK-AM62B-P1、我必须在某个时候使用 RPMSG 的 MCU+ SDK 示例刷写它。 我现在尝试使用将电路板启动至标准 Linux 映像
来自 SD 卡的 tisdk-default-image-am62xx-evm-11.01.05.03.wic 映像。
但是、当电路板处于 SD 卡引导模式且 SD 卡上存在 Linux 映像时、器件的引导目标如下:

移除 SD 卡后、电路板无法启动、因此似乎是从 SD 卡引导、并在某种程度上跳转到其他内容?
关于如何完全擦除 EMMC 的任何建议? 我没有收到任何类型的 u-boot 提示符、因此无法使用它来重置环境。
Munan