This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:C7000 — 静态分析

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574697/tda4vh-q1-c7000---static-analysis

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在上一个线程中、您提到 TI 在内部使用 Klockwork 在 C7000 中进行静态分析。

并且提到它也支持内在函数。

TI 是否在内部使用 Klockwork Override 文件的覆盖功能| Klocwork 2025.3 来支持内在函数?

 klockwork 是否理解与 C7000 相关的 bool2、float16、SE0ADV 等->内在函数?

此致

Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    klockwork 是否 理解 bool2、float16、SE0ADV 等->与 C7000 相关的内在函数?

    是的。 您是否完成了构建? 如果是、您能分享构建日志吗?

    TI 是否在内部使用 Klockwork Override 文件| Klocwork 2025.3 的覆盖功能 来支持内在函数?

    我会检查一下、然后返回给您。

    此致、

    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、第二点是否有更新?

    TI 是否在内部使用 Klockwork Override 文件的覆盖功能| Klocwork 2025.3 来支持内在函数?

    遇到一些编译问题、将完成并提供详细信息!

    此致、

    Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 是否在内部使用 Klockwork Override 文件| Klocwork 2025.3 的覆盖功能 来支持内在函数?

    从我的初始支票编号开始 没有必要这样做。

    面对一些构建问题、将完成并提供详细信息!

    我认为、由于构建问题、不 分析内在函数。

    此致、
    Sivadeep