请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
在上一个线程中、您提到 TI 在内部使用 Klockwork 在 C7000 中进行静态分析。
并且提到它也支持内在函数。
TI 是否在内部使用 Klockwork Override 文件的覆盖功能| Klocwork 2025.3 来支持内在函数?
klockwork 是否理解与 C7000 相关的 bool2、float16、SE0ADV 等->内在函数?
此致
Gowtham