主题中讨论的其他器件:SK-AM64B、 、SysConfig、AM6442、SK-AM62B
工具/软件:
我有一个源自 SK-AM64B 的定制 AM6411 电路板。 我有几个问题。
我已 烧录 Debian Trixie 11.00.09.04(2025 年 4 月 4 日)映像、并尝试引导。 无法正常工作、您可以看到下面的日志。 我不是很惊讶,因为...
- 假设我需要构建一个新的 dtb 文件进行引导
- 我是否还需要重新编译 U-Boot?
您能帮我简要介绍一下需要完成哪些工作吗?
我希望使用 SysConfig 工具生成 DTS 文件、但对此我有点困惑。 似乎有多种方法可以运行 SysConfig 工具。
(1) 我似乎无法在这里配置 DDR 存储器。
https://dev.ti.com/sysconfig
注意在这第一种运行 SysConfig 的方法中、我不选择软件产品。 我过去使用该工具来为 AM6442 配置不同的硬件(而选择 AM6442)。

但我似乎无法让 DDR 实际配置? 这是我需要担心的吗? 我想我需要指定尺寸吗?

但是、我可以以不同的方式运行该工具、为 DDR 选择了软件产品。

现在我得到了 DDR 配置的内容... 我应该如何使用它? 我看到您指向自述文件的链接: https://dev.ti.com/tirex/content/Processor_DDR_Config_0.10.32.0000/docs/README.html
但是、我认为我的内存可能是来自 AM6442 -->AM6411 的、因此理想情况下我不需要麻烦解决这个问题、但我很困惑、有点不明白如何以这些不同的方法运行 SysConfig。

(2) 我使用 AM6411 之后、是否有办法禁用其他内核?
- 与 SDK HIT 类似、它具有 k3-am642-sk.dts、其中包括 k3-am642.dtsi
- 我是否需要创建新的 k3-am641.dtsi 这不包括第二个内核?
- 并让自己成为 k3-am641-myboard.dts?
- 有什么关于 U-boot 的吗?
在记录中、下面是我现在得到的结果的日志:
U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (Mar 25 2025 - 16:14:37 +0000) Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331 Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot resetting ... U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (Mar 25 2025 - 16:14:37 +0000) SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)') EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51 Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121 SPL initial stack usage: 13392 bytes U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (Mar 25 2025 - 16:14:37 +0000) Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331 Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot resetting ... U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (Mar 25 2025 - 16:14:37 +0000) SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)') EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51 Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121 SPL initial stack usage: 13392 bytes