请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC23XX-REPORTS 您好、TI
SDK 版本:9_11_1_09
我目前正在调试 I2C 器件(运动传感器)、并观察到时钟信号的占空比不对称、峰值电压降至 3.3V 以下。 这可能是由我的初始化配置引起的吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI
SDK 版本:9_11_1_09
我目前正在调试 I2C 器件(运动传感器)、并观察到时钟信号的占空比不对称、峰值电压降至 3.3V 以下。 这可能是由我的初始化配置引起的吗?


您好 、Peisheng Yang、
我希望您做得好。 我想问您是使用定制 PCB 还是此处的 TI LaunchPad、如果您是使用定制 PCB、并且您已经通过 SIMPLELINK-2-4GH-DESIGN-REPORTS 设计工具| TI.com 审查了设计。
谢谢、
Alex F