This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC23XX-REPORTS:I2C 波形中的占空比不对称性

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577409/cc23xx-reports-duty-cycle-asymmetry-in-i2c-waveform

器件型号:CC23XX-REPORTS


您好、TI

SDK 版本:9_11_1_09

我目前正在调试 I2C 器件(运动传感器)、并观察到时钟信号的占空比不对称、峰值电压降至 3.3V 以下。 这可能是由我的初始化配置引起的吗?

cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&msgid=2866425572702465733&skey=@crypt_481634be_78ed5d9a8e079f17c71dd5d853cefad4&mmweb_AppID=wx_webfilehelper.jpgcgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&msgid=5351716830136854385&skey=@crypt_481634be_78ed5d9a8e079f17c71dd5d853cefad4&mmweb_AppID=wx_webfilehelper.jpg