工具/软件:
在客户的电路板/系统上、UART 波特率从 115200bps 增加到~150Kbps 的情况很少、CAN、以太网等其他外设仍然工作、但共享同一 48MHz 时钟的 USB 和计时器受到影响。 它需要复位 AM335x 才能恢复。
系统使用 25MHz 晶体作为时钟。 在问题发生后、输入时钟仍稳定在 25MHz。
客户询问时钟上是否有噪声、或者时钟在运行期间不稳定、是否会导致 PLL 输出时钟频率变化并保持在更改后的频率无法恢复?
PLL 是锁定倍数还是锁定输出频率?
是否有方法可以检测 PLL 输出异常? 则软件可能涉及复位器件。