请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62-LP工具/软件:
尊敬的团队:
我们正在尝试从 Linux 命令行发送 CAN 消息、但在 PCAN 上看不到正确的数据。 我们还使用逻辑分析仪对其进行了测试、它会在发送命令后显示一些脉冲、但没有有效数据。 对于我们发送的任何 CAN 消息、分析仪上的数据脉冲看起来都相同。
请检查命令并建议可能有什么错误。
can bus start again after 100 ms ###############BY default ON MCU can 0 J11 16 TX 22 RX Send CAN FD frame ####### ip link set mcu_mcan0 down ip link set mcu_mcan0 type can bitrate 125000 restart-ms 100 ip link set mcu_mcan0 up cansend mcu_mcan0 113##2AAAAAAAA #################MAIN can0 J31 10 TX 8 RX Send CAN 2.0 frame ######### ip link set main_mcan0 down ip link set main_mcan0 type can bitrate 125000 restart-ms 100 ip link set main_mcan0 up cansend main_mcan0 123#F00DCAFE

此致、
Gopal Sharma