This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:需要帮助:从 Linux CLI 传输 CAN 消息

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575354/sk-am62-lp-assistance-needed-can-message-transmission-from-linux-cli

器件型号:SK-AM62-LP


工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在尝试从 Linux 命令行发送 CAN 消息、但在 PCAN 上看不到正确的数据。 我们还使用逻辑分析仪对其进行了测试、它会在发送命令后显示一些脉冲、但没有有效数据。 对于我们发送的任何 CAN 消息、分析仪上的数据脉冲看起来都相同。

请检查命令并建议可能有什么错误。



can bus start again after 100 ms

###############BY default ON MCU can 0 J11 16 TX 22 RX Send CAN FD frame #######

ip link set mcu_mcan0 down

ip link set mcu_mcan0 type can bitrate 125000 restart-ms 100

ip link set mcu_mcan0 up 

cansend mcu_mcan0 113##2AAAAAAAA
 
#################MAIN can0 J31 10 TX 8 RX Send CAN 2.0 frame #########

ip link set main_mcan0 down

ip link set main_mcan0 type can bitrate 125000 restart-ms 100

ip link set main_mcan0 up

cansend main_mcan0 123#F00DCAFE
 
 

 

 



此致、
Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供您为启用 CAN 接口所执行的步骤? 您是否在使用 TI EVM? 您使用的是哪个版本的 TI Linux SDK? 是否可以附加完整的控制台日志?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    我们发现问题—我们的收发器无法正常工作。 更换后、电路板开始成功传输 CAN 消息。

    此致、
    Gopal Sharma