请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442您好:
我有一个客户使用 AM6442、并且使用 GPMC 外设与存储器器件连接。
但是、他们想知道以下情况是否可行:
问:是否有办法启用 GPMC_CLKOUT 以便它始终运行?
他们知道、将 GPMC_FCLK 信号路由到 GPMC_FCLK_MUX 引脚会为他们提供始终在运行的外部 GPMC 时钟、但他们需要不同于 FCLK 的时钟、因此他们可以在不影响内部 FCLK 速度的情况下降低时钟频率。
如果您需要任何其他信息、敬请告知。
谢谢您、
Michael