This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:GPMC_CLKOUT 信号问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577545/am6442-question-on-the-gpmc_clkout-signal

器件型号:AM6442


您好:

 

我有一个客户使用 AM6442、并且使用 GPMC 外设与存储器器件连接。

但是、他们想知道以下情况是否可行:

问:是否有办法启用 GPMC_CLKOUT 以便它始终运行?

他们知道、将 GPMC_FCLK 信号路由到 GPMC_FCLK_MUX 引脚会为他们提供始终在运行的外部 GPMC 时钟、但他们需要不同于 FCLK 的时钟、因此他们可以在不影响内部 FCLK 速度的情况下降低时钟频率。

 


如果您需要任何其他信息、敬请告知。

谢谢您、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    Q:是否有办法启用 GPMC_CLKOUT 以便它始终运行?

    GPMC_CLKOUT 仅在进行存储器访问时激活。

    此致、

    Stan