工具/软件:
您好的团队、
我尝试使用远程内核[RF51_0]和 Linux [A53 内核]之间的共享存储器。 最初、我们在 SDK 9.2.1.10 中使用了 dma_buf_phys 驱动程序。 现在我们转到 Processor SDK 11.01.05.03、发现用 remoteproc CDev 驱动程序替换了 dma_buff_phy。
远程核心详细信息:r5F1_0
当我尝试使用 zerocopy 中的示例时,我发现了以下观察。

当我检查/dev/时、我发现了以下内容

对于 r5F1_0、我引用的 rproc id 为 4

是否需要进行任何更改。
如何进一步使用 A53 和远程内核之间的共享存储器
谢谢您、
Mamatha B M.