This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH edgeAI 开箱即用固件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1576470/tda4vh-q1-tda4vh-edgeai-out-of-box-firmware

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:J784S4XEVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

   我目前正在使用 J784S4XEVM 板进行开发和验证。  我只找到了 TI 提供的“tisdk-adas-image-j784s4-evm.tar.xz"固“固件。 未找到与 edgeAI 相关的固件。

   我的目的是在 J784S4XEVM 板上直接运行和测试与 edegUI 相关的模型。 例如、您可以运行下图:所示的应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您问这个问题。  

    启动 EVM 后、您可以通过“minicom"或“或其他通信程序登录到您的 EVM。

    然后 CD 到“/opt/"</s>“

    在这里可以看到源代码或测试数据的目录。

    例如、如果您想查看 TIDL 示例代码。 您可以转至/opt/edgeai-dl-inferer 找到源代码。

    如果要查看模型、可以转到“model_zoo"目录“目录。  

    为了您的方便,我附上了'/opt'目录的屏幕截图。 您应该会看到同样的东西在您身边。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:
    运行演示应用后、显示屏上没有输出。 请参阅此问题:
    TDA4VH-Q1:在 J784S4XEVM 板上运行演示应用程序时未在屏幕上显示 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    您不需要修改 uEnv.txt 文件。 如果您正确下载、构建和安装它、它应该会自动启动。

    请通过以下链接下载 RTOS-SDK:

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J784S4

    这是相关文档的链接

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/11_01_00_04/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/index.html

    请按照说明如何为 EVM 构建 SDK 和制作可启动 SD 卡  

    我为您总结了文档中的步骤、如下所示、这些是您必须运行的命令。

    此致

    Wen Li

    ================================

    ===如何编译 j784s4 RTOS PSDK ===

    ================================

    1.在 SDK 根目录中、安装 ROTS PSDK 软件包

    •  ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh

    2.设置环境(或者您可以编辑 “sdk_builder/build_flags.mak"文件“文件并修改以下 4 个变量)  

    • 导出 build_emulation_mode=no
    • 导出 BUILD_TARGET_MODE=yes
    • 导出 SOC=j784s4
    • 导出 PSDK_INSTALL_PATH=$(pwd)

    3.构建完成后,确保$SOC 设置正确

    • ECHO $SOC
    • 这时应该会显示“j784s4"</s>“

    4.  执行以下操作以构建完整的 PSDK RTOS、其中“N"是“是并行线程数

    • cd sdk_builder
    • 创建 SDK_scrub
    • 构建 SDK -J16

    //./ make_sdk.sh(这与上面的相同,但如果编译过程中发生任何错误,它会将错误消息保存到日志文件中)

    5.要彻底构建 vision_apps、请执行以下操作:

    • cd sdk_builder
    • 制作 vision_apps_scrub

    6.执行以下操作构建 vision-apps 或 tidl-pc-tools(将生成 tidl_Importer.out 等)

    • 制作 vision_apps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请使用 DP 端口、而不是 HDMI

    Wen Li