主题中讨论的其他器件:J784S4XEVM
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我目前正在使用 J784S4XEVM 板进行开发和验证。 我只找到了 TI 提供的“tisdk-adas-image-j784s4-evm.tar.xz"固“固件。 未找到与 edgeAI 相关的固件。
我的目的是在 J784S4XEVM 板上直接运行和测试与 edegUI 相关的模型。 例如、您可以运行下图:所示的应用程序

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我目前正在使用 J784S4XEVM 板进行开发和验证。 我只找到了 TI 提供的“tisdk-adas-image-j784s4-evm.tar.xz"固“固件。 未找到与 edgeAI 相关的固件。
我的目的是在 J784S4XEVM 板上直接运行和测试与 edegUI 相关的模型。 例如、您可以运行下图:所示的应用程序

您好;
感谢您问这个问题。
启动 EVM 后、您可以通过“minicom"或“或其他通信程序登录到您的 EVM。
然后 CD 到“/opt/"</s>“
在这里可以看到源代码或测试数据的目录。
例如、如果您想查看 TIDL 示例代码。 您可以转至/opt/edgeai-dl-inferer 找到源代码。
如果要查看模型、可以转到“model_zoo"目录“目录。
为了您的方便,我附上了'/opt'目录的屏幕截图。 您应该会看到同样的东西在您身边。
此致


尊敬的 Li:
运行演示应用后、显示屏上没有输出。 请参阅此问题:
TDA4VH-Q1:在 J784S4XEVM 板上运行演示应用程序时未在屏幕上显示 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
您好;
您不需要修改 uEnv.txt 文件。 如果您正确下载、构建和安装它、它应该会自动启动。
请通过以下链接下载 RTOS-SDK:
https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J784S4
这是相关文档的链接
请按照说明如何为 EVM 构建 SDK 和制作可启动 SD 卡
我为您总结了文档中的步骤、如下所示、这些是您必须运行的命令。
此致
Wen Li
================================
===如何编译 j784s4 RTOS PSDK ===
================================
1.在 SDK 根目录中、安装 ROTS PSDK 软件包
2.设置环境(或者您可以编辑 “sdk_builder/build_flags.mak"文件“文件并修改以下 4 个变量)
3.构建完成后,确保$SOC 设置正确
4. 执行以下操作以构建完整的 PSDK RTOS、其中“N"是“是并行线程数
//./ make_sdk.sh(这与上面的相同,但如果编译过程中发生任何错误,它会将错误消息保存到日志文件中)
5.要彻底构建 vision_apps、请执行以下操作:
6.执行以下操作构建 vision-apps 或 tidl-pc-tools(将生成 tidl_Importer.out 等)