This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352BZCZ30 热问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577259/am3352-am3352bzcz30-thermal-issue

器件型号:AM3352


您好:

 

我们将在定制电路板上使用 AM3352BZCZ30、我有一些有关温度的问题。

我对我们器件的结温、工作温度和表面温度之间的差异有点困惑、它们与工业版芯片的关系如何。

(我阅读了 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Thermal_5F00_AM335.pdf 文档。 但仍有一些困惑)

如何确认 AM3352BZCZ30 是否是工业扩展版本? (我读取 DEV_FEATURE 的值和寄存器地址:0x44e10604 值:0xfc0382)  

我们的 PCB 封装在符合 IP65 标准的密封盒中。 当外部温度达到 45°C 时、内部的 CPU 表面温度会上升到约 88°C。 这是可以接受的吗?

此外、数据表还提到了高达 125°C 的运行情况—这是指结温还是我们版本的表面温度?

您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erfan Omidvar

    感谢您的查询。

    [报价 userid=“639158" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577259/am3352-am3352bzcz30-thermal-issue “] AM3352BZCZ30

    根据下面的命名规则和上面共享的器件型号、您使用的器件看起来是一个 90C 器件。

    您能否确认所使用的器件型号?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erfan Omidvar

    如何确认我们的 AM3352BZCZ30 是否为工业级扩展版本? (我读取 DEV_FEATURE 的值和寄存器地址:0x44e10604 值:0xfc0382) 

    没有支持用于指示温度等级的寄存器

    我正在等待您确认使用的器件型号。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、  

    感谢您的答复。

    是的, RightNow 我们使用 的是 AM3352BZCZ30 。  

    所以根据你的答复,结模是 90。

    那么表面温度呢? Ambienet 温度?

    我们是否可以轻松切换到扩展温度版本、而无需更改其他组件的其他硬件或软件更改?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外我想知道,如果我们更改为工业扩展版本,我们可以达到 90 吗?(考虑到 TJ 温度 125 ?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erfan Omidvar

    [引述 userid=“639158" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577259/am3352-am3352bzcz30-thermal-issue/6077827

    所以根据你的答复,结模是 90。

    那么表面温度呢? Ambienet 温度?

    [/报价]

    我们没有指定环境温度、这取决于应用。 您可以考虑执行热整流。

    我们能轻松切换到扩展温度版本、而不必更改其他组件的硬件或软件更改吗?

    请查看命名规则、以选择不同温度等级的器件。

    该软件应兼容。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erfan Omidvar

    另外、我想知道如果我们改为工业扩展版本、我们是否可以达到 90 的表面温度?(考虑到 TJ 温度 125?)[/报价]

    这取决于用例。 建议执行仿真。

    此致、

    Sreenivasa.