Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
您好、
我们希望降低 A72(ARM)的频率、GPU、意味着 降低 PLLFRACF2_SSMOD_16FFT_MAIN_8 / PLLFRACF2_SSMOD_16FFT_MAIN_9 / PLLFRACF2_SSMOD_16FFT_MAIN_6。
我们需要修改操作方法的哪个部分? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
对延迟深表歉意。 是的、您可以使用 k3-j784s4-main.dtsi 中的 assigned-clock-rates 属性来修改 GPU 频率。 如果要降低频率、您可以尝试输入任何值、但目前尚不知道 允许哪些频率有效或导致错误。 您肯定可以尝试将值从 800MHz 更改为 720MHz 或 750MHZ 或任何其他值、否则会起作用或出错。
您应该在 k3-j784s4-main.dtsi 的 GPU 节点中看到以下行、只需更改 800MHz freq 值:
assigned-clocks = <&k3_clks 181 1>; assigned-clock-rates = <800000000>;
进行修改后、运行 制作 dtbs 并将.dtb 文件复制到 SD 卡路径 /media/user/root/boot/dtb/ti
谢谢您、
Sarabesh S.