This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:降频

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574472/tda4vh-q1-frequency-reduction

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好、  

   我们希望降低 A72(ARM)的频率、GPU、意味着 降低  PLLFRACF2_SSMOD_16FFT_MAIN_8 / PLLFRACF2_SSMOD_16FFT_MAIN_9 / PLLFRACF2_SSMOD_16FFT_MAIN_6。

   我们需要修改操作方法的哪个部分?  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们会尽快进行验证并告知您

    谢谢、

    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    GPU 时钟 (PLL6) 可通过 k3conf 工具进行控制。 例如、GPU 时钟为器件 ID 237、时钟 ID 3、因此、如果要设置频率 400MHz、请使用以下命令:  

    • k3conf 设置时钟 237 3 400000000  

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、谢谢

       如果我们想在 Linux 启动之前更改它,我们应该修改什么?   sysfw/ti-fs-firware-j784s4-hs-fs-enc.bin? 还是 ipc_echo_testb_mcu1_0_release_strip.xer5f?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    我来检查一下。 我很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的是什么引导加载程序? SBL 或 SPL?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

      SBL、TDA4VH SDK  9.1.谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、SPL、tiboot3.bin + tispl.bin + uboot.img 和 TI 固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、  

    谢谢 Chen。 我将深入研究并分享在启动前修改 GPU 频率可以采取的措施。 您还能分享数据流和用例吗? 我们想知道为什么 GPU 需要欠频。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我们的首席工程师  认为 频率降低将更加 可靠。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将使用 assigned-clocks 属性修改器件树。 明天我将提供一个示例。  

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟深表歉意。 是的、您可以使用 k3-j784s4-main.dtsi 中的 assigned-clock-rates 属性来修改 GPU 频率。 如果要降低频率、您可以尝试输入任何值、但目前尚不知道 允许哪些频率有效或导致错误。 您肯定可以尝试将值从 800MHz 更改为 720MHz 或 750MHZ 或任何其他值、否则会起作用或出错。  

    您应该在  k3-j784s4-main.dtsi 的 GPU 节点中看到以下行、只需更改 800MHz freq 值:

    assigned-clocks = <&k3_clks 181 1>;
    assigned-clock-rates = <800000000>;

    进行修改后、运行  制作 dtbs  并将.dtb 文件复制到 SD 卡路径  /media/user/root/boot/dtb/ti

    谢谢您、
    Sarabesh S.