您好、
在 R5 和 DSP 内核上运行固件时、是否建议在 A72 内核上运行 HLOS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
在 R5 和 DSP 内核上运行固件时、是否建议在 A72 内核上运行 HLOS?
您好、
请参阅组合应用映像引导过程。 SBL 加载组合的应用映像、使用其固件初始化 R5 和 DSP 内核、并使用选定的 HLOS (Linux) 引导 A72 内核。
引导过程:
步骤 1:
创建 Linux SD 卡:
请参阅以下链接中的“使用自定义映像创建 SD 卡 1.1.4.4 “一节。 请按照以下步骤操作、直至“5.将内容安装到 SD 卡“
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j721s2/11_01_00_03/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html
步骤 2:
需要更改 PDK:
步骤 1:使用全新 SDK 并转到 /packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/config.mk
步骤 2:参考以下 config.mk 文件并相应地更新路径。
e2e.ti.com/.../0755.config.zip
第 3 步: 按如下所示构建 combined_appImage
光盘 /packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage
使 Board=j721s2_EVM HLOS_boot=development
步骤 4:
将 sbl_mmcsd_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage 替换为 tiboot3.bin SD 卡的引导分区
您可以使用以下命令编译 sbl_mmcsd_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage
将 Board=j721s2_EVM sbl_mmcsd_img_hlos -sj
第 5 步:
副本 tifs.bin SD 卡的引导分区。
对于 j721s2: /packages/ti/drv/sciclient soc v4/tifs.bin
第 6 步:
副本 combined_dev.appimage 作为应用程序 您可以在以下位置找到 combined_dev.appimage
/packages/ti/sbl/tools/combined_appimage/bin/j721s2
第 7 步:
更换 u-boot.img 引导 SD 卡分区。 您可以从下面的位置找到图像
/packages/ti/sbl/tools/combined_appimage/bin/j721s2_evm
第 8 步:
将引导开关设置更改为 MMCSD 引导
第 9 步:
开机时、您将在主 UART 上获得 u-boot 终端日志。
此致、
Karthik