This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4VE-Q1:组合 AppImage 的 SBL HLOS 引导测试过程

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582534/faq-tda4ve-q1-sbl-hlos-boot-test-procedure-for-combined-appimage

器件型号:TDA4VE-Q1


您好、
在 R5 和 DSP 内核上运行固件时、是否建议在 A72 内核上运行 HLOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅组合应用映像引导过程。 SBL 加载组合的应用映像、使用其固件初始化 R5 和 DSP 内核、并使用选定的 HLOS (Linux) 引导 A72 内核。

    引导过程:
    步骤 1:

    创建 Linux SD 卡:
    请参阅以下链接中的“使用自定义映像创建 SD 卡 1.1.4.4 “一节。 请按照以下步骤操作、直至“5.将内容安装到 SD 卡“
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j721s2/11_01_00_03/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html 

    步骤 2:
    需要更改 PDK:

    步骤 1:使用全新 SDK 并转到 /packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/config.mk
    步骤 2:参考以下 config.mk 文件并相应地更新路径。

    e2e.ti.com/.../0755.config.zip

    第 3 步: 按如下所示构建 combined_appImage

    光盘 /packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage
    使 Board=j721s2_EVM HLOS_boot=development

    步骤 4:
    将 sbl_mmcsd_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage 替换为 tiboot3.bin SD 卡的引导分区
    您可以使用以下命令编译 sbl_mmcsd_img_hlos_mcu1_0_release.tiimage

    将 Board=j721s2_EVM sbl_mmcsd_img_hlos -sj

    第 5 步:
    副本 tifs.bin SD 卡的引导分区。

    对于 j721s2: /packages/ti/drv/sciclient soc v4/tifs.bin

    第 6 步:
    副本 combined_dev.appimage 作为应用程序 您可以在以下位置找到 combined_dev.appimage

    /packages/ti/sbl/tools/combined_appimage/bin/j721s2

    第 7 步:
    更换 u-boot.img 引导 SD 卡分区。 您可以从下面的位置找到图像

    /packages/ti/sbl/tools/combined_appimage/bin/j721s2_evm

    第 8 步:
    将引导开关设置更改为 MMCSD 引导

    第 9 步:
    开机时、您将在主 UART 上获得 u-boot 终端日志。

    此致、

    Karthik