This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:SDK 11.1:用于交换 SYSFW 和 DM 固件的组件版本?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582218/am62a7-sdk-11-1-component-version-for-sysfw-and-dm-firmware-swapped

器件型号:AM62A7


当我启动用于 SDK 11.1 的 Yocto 构建时、我的 u-boot 输出会显示 DM ABI 版本为 11.01.02、SYSFW 为 11.01.00.05、但版本说明中没有匹配。 这是发行说明中的拼写错误还是我的 Yocto 版本有问题。

SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.5--v11.01.05(花哨 Rat)')
DM ABI:3.0(固件版本为 0x000b 'SDK.11.01.00.16-dirty--v11.01.02' patch_ver:2)

 

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/11_01_07_05/exports/docs/devices/AM62AX/linux/Release_Specific_Release_Notes.html

image.png