Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM62L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好:
是否为以下处理器提供引线式 BGA 镀层:AM62L31BOGHAANBR 和 AM6234ATCGGAALW?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在我查看 AM62L 时、我们对 Am625 有类似的规格供参考。
我希望此完成类似、并进行检查以进行确认。
AM625 -> ALW 封装: 焊球直径 0.3mm:基板垫 0.25mm
建议 PCB 焊盘与基板焊盘的比率为 1:1。
章节和文档参考:
。 迂回宽度/间距建议
建议使用 0.25mm (10mil) BGA 着陆焊盘以满足要求
引脚镀层/焊球材料
SnAgCuBi
此致、
Sreenivasa.