This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:引线式 BGA 焊接镀层

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587559/am62l-leaded-bga-solder-finish

器件型号: AM62L
主题中讨论的其他器件: AM625

您好:  

是否为以下处理器提供引线式 BGA 镀层:AM62L31BOGHAANBR 和 AM6234ATCGGAALW?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不是、您是否碰巧将它们采用不同的非 BGA 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的查询。

    请参阅以下当前支持的软件包。

    11.9mm× 11.9mm、0.5mm VCA、373 引脚 FCCSP11.9mm× 11.9mm、0.5mm VCA、373 引脚 FCCSPBGA 封装 (ANB)

     此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在我查看 AM62L 时、我们对 Am625 有类似的规格供参考。

    我希望此完成类似、并进行检查以进行确认。

    AM625 -> ALW 封装:  焊球直径 0.3mm:基板垫 0.25mm
    建议 PCB 焊盘与基板焊盘的比率为 1:1。

    章节和文档参考:

    。 迂回宽度/间距建议

    www.ti.com/.../spradi2.pdf

    建议使用 0.25mm (10mil) BGA 着陆焊盘以满足要求

    引脚镀层/焊球材料

    SnAgCuBi   

    此致、

    Sreenivasa.