This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:DDR RAM 优化

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586882/am62l-ddr-ram-optimization

器件型号: AM62L

HII、  

根据 TI_Thread DDR 优化更改、我完成了所有操作。

但经过以下日志后电路板无法引导:

NOTICE:  bl1_plat_arch_setup arch setup
NOTICE:  Booting Trusted Firmware
NOTICE:  BL1: v2.12.0(release):11.00.15-dirty
NOTICE:  BL1: Built : 12:24:23, May 29 2025
NOTICE:  BL1: dram_class: 11
NOTICE:  lpddr4: post start - PI training status=0x27c0a000
NOTICE:  bl1_platform_setup DDR init done
NOTICE:  k3_bl1_handoff ENTERING WFI - end of bl1
NOTICE:  BL31: v2.12.0(release):11.00.15-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 12:24:23, May 29 2025
NOTICE:  SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.12-v11.00.12 (Fancy Rat)')
ERROR:   Agent 0 Protocol 0x10 Message 0x7: not supportedU-Boot SPL 2025.01-00464-g1d6ba4a32cdd-dirty (May 29 2025 - 19:36:32 +0000)
 


如果我缺少任何必要的更改、请指导我吗?

此致、
参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数、这是新开发的电路板吗?  换句话说、该电路板以前是否可以工作、您优化了 DDR 设置、现在它不起作用?  还是这是初始启动?

    如果是初始启动、请从工具中发送 DDR 数据表和配置文件 (.dtsi 和.syscfg)、以便我可以查看它

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII James、  

    是的、我将 EVK 的 DDR 从 MT53E1G16D1ZW 更改为 IS43LQ16512BEVM-046BLI 。  
    这是 DDR 的数据表: IS43LQ16512B-046BLI 的数据表

    e2e.ti.com/.../8284.DDR_5F00_configuration.zip

    此致、  
    参数



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我查看了您的更改、到目前为止它们看起来是正确的。  您能否添加此常见问题  解答【常见问题解答】Sitara 器件 (AM64x、AM243x、AM62x、AM62L、AM62Ax、 AM62D-Q1、AM62Px) 

    然后在此处发布 regdump。  这应该可以帮助我看看发生了什么.

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    由于某些电压问题、我无法接触电路板。  
    我将在即将推出的星期一上安装新电路板。  
    所以、我将在星期一或星期一的 EOD 之后给您更新。  

    此致、  
    参数