This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:移动图像显示异常。

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588055/am62a7-the-moving-images-are-displayed-abnormally

器件型号: AM62A7

尊敬的 TI 专家:

我们正在开发一个视频播放应用程序、下面是我们创建的管道。

 prcture3.zip 

playback_pipeline.png

 

显示分辨率为 1280×720。 但是、当显示移动场景时、屏幕上会出现许多白线。 我们认为此问题是由内存同步问题引起的、但我们不确定如何解决。 异常视频如下所示。  

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/0842.normal_5F00_video_2800_46_2900_.mp4

e2e.ti.com/.../0842.normal_5F00_video_2800_46_2900_.mp4

感谢您的帮助!

此致、
Kangbai Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kangbai、

    您正在使用哪个 SDK 版本对此进行测试?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suren、

    SDK 版本为  ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-10_00_00_08。

    此致、
    Kangbai Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kangbai、

    我看着你的管道,  

    您可以尝试解码传入的 RTP 流并在 kmssink 上显示它而不在当前管道中添加 TIOVXMultiscalar 和 TIOVXMosaic 元素吗? 您是否仍能看到您在附带的视频中看到的不带这些元素的伪影。

    您是否还可以尝试迁移到 SDK 11.1、因为 TIOVXMultiscalar 和其他 TIOVX 元素有了一些更新?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suren、

    我们的屏幕分辨率为 1280*720。 如果不使用 TIOVXMultiscalar 和 TIOVXMosaic、显示的分辨率将被强制为 900*720、并且无法覆盖整个屏幕。 但是、分辨率为 1920*720 的其它设备上不会出现此问题。

    此致、
    Kangbai Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 11.1 SDK 对其进行验证?