This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:AM574x 封装已停产并重新设计

Guru**** 2681835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586100/am5746-am574x-package-discontinued-and-redesigned

部件号: AM5746

尊敬的支持团队:

您能否澄清以下文件?

已停产且重新设计的 TDA2P、DRA7xxP、AM574x 封装
www.ti.com/.../slaz774.pdf

问题 1: 新器件型号 (xAQF) 何时会反映在数据表中?
问题 2: 是否会就此问题发布 PCN?
问题 3 请解释此更改对用户系统的影响。
问题 4 现有封装的最后购买期限是多少 (xABZ)?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    有人可以帮助我解决这个问题吗?

    我是否应该与当地的销售团队确认这一点?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    在可预见的未来、我们将继续支持 ABZ 软件包(首先发生 ACD 软件包转换)。  我们将在明年第一季度发布最新信息。  在客户系统中、唯一的潜在影响是封装高度会略高。  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的答复。
    请允许我再次确认以下几点?

    问题 1: 了解数据表更新也将在明年第一季度之后进行、这是正确的吗?

    问题 2: 关于高度的轻微增加、具体的高度增加是多少(以毫米为单位)?

    问题 3 了解最后一次购买将提供客户计划的未来生产量是否正确?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答 1。  没有更新数据表的计划。  现有文档是数据表的补充。

    A2。  新的封装高度最大为 2.576mm(这在突出显示的文档封装图中获取) 。  旧封装高度最大为 1.63mm  这是 AM5746 数据表中捕捉的。

    A3.  客户可以购买旧软件包的最后一次购买、也可以过渡到新软件包。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。

    我将与我的客户分享。

    此致、
    Kanae