This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:GPU 频率

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587892/am67a-gpu-frequency

器件型号: AM67A

我想通过 k3conf 工具检查 GPU 的频率。

我只是想确认频率已静态设置为速度等级的最大频率。

这对大多数系统器件都适用、例如 A53 内核和 VPU。 但是、对于 GPU、我找不到该值。

根据器件树、时钟 ID 3 应该是相关的时钟 ID 3。 但是、我只获得 CLK_STATE_NOT_READY。

|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Device ID | Clock ID | Clock Name            | Status              | Clock Frequency |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   237     |     2    | DEV_GPU0_GPU_DCC_CLK  | CLK_STATE_READY     | 0               |
|   237     |     3    | DEV_GPU0_GPU_PLL_CLK  | CLK_STATE_NOT_READY | 0               |
|   237     |     4    | DEV_GPU0_PLL_CTRL_CLK | CLK_STATE_READY     | 500000000       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

这种情况是否正常、如果是、为什么工具无法检索实际频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、默认情况下、GPU 将配置为最佳性能。 此外、在首次向 GPU 提供工作负载之前、您将无法设置 GPU 时钟。 GPU 处于活动状态后、您可以配置 GPU 时钟。 您应该能够首先运行其中一个内置 SDK 演示(rgx_comput_test、rgx_triangle_test、kmscube 等)。 我首先尝试运行工作负载、然后查看您是否可以检索状态和频率。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢这是我错过的器件。

    现在可以看到 800MHz 已设置。

    |----------------------------------------------------------------------------------|
    | Device ID | Clock ID | Clock Name            | Status          | Clock Frequency |
    |----------------------------------------------------------------------------------|
    |   237     |     2    | DEV_GPU0_GPU_DCC_CLK  | CLK_STATE_READY | 0               |
    |   237     |     3    | DEV_GPU0_GPU_PLL_CLK  | CLK_STATE_READY | 800000000       |
    |   237     |     4    | DEV_GPU0_PLL_CTRL_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000       |
    |----------------------------------------------------------------------------------|