请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM67A
我想通过 k3conf 工具检查 GPU 的频率。
我只是想确认频率已静态设置为速度等级的最大频率。
这对大多数系统器件都适用、例如 A53 内核和 VPU。 但是、对于 GPU、我找不到该值。
根据器件树、时钟 ID 3 应该是相关的时钟 ID 3。 但是、我只获得 CLK_STATE_NOT_READY。
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Device ID | Clock ID | Clock Name | Status | Clock Frequency |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 237 | 2 | DEV_GPU0_GPU_DCC_CLK | CLK_STATE_READY | 0 |
| 237 | 3 | DEV_GPU0_GPU_PLL_CLK | CLK_STATE_NOT_READY | 0 |
| 237 | 4 | DEV_GPU0_PLL_CTRL_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
这种情况是否正常、如果是、为什么工具无法检索实际频率?