This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM LP8764-Q1 BUCK3 电压

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589303/tda4vm-tda4vm-lp8764-buck3-voltage

器件型号: TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件: DRA821U

尊敬的 TI

我将使用 ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-09_02_00_04

在 k3-j7200-sm-p0.dtsi 中、它将 LP8764-Q1 的 buck3 电压定义为 0.85V

  lp876441: pmic@4c {
    compatible = "ti,lp8764-q1";
    reg = <0x4c>;
    system-power-controller;
    interrupt-parent = <&wkup_gpio0>;
    interrupts = <84 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;

    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;

    buck1-supply = <&vsys_3v3>;
    buck2-supply = <&vsys_3v3>;
    buck3-supply = <&vsys_3v3>;
    buck4-supply = <&vsys_3v3>;

    regulators: regulators {
      buckb1: buck1 {
        regulator-name = "vdd_cpu_avs";
        regulator-min-microvolt = <600000>;
        regulator-max-microvolt = <900000>;
        regulator-always-on;
        regulator-boot-on;
      };

      buckb2: buck2 {
        regulator-name = "vdd_ram_0v85";
        regulator-min-microvolt = <850000>;
        regulator-max-microvolt = <850000>;
        regulator-boot-on;
        regulator-always-on;
      };

      buckb3: buck3 {
        regulator-name = "vdd_core_0v85";
        regulator-min-microvolt = <850000>;
        regulator-max-microvolt = <850000>;
        regulator-boot-on;
        regulator-always-on;
      };

在参考原理图中、buck3 与 VDD_CORE_0V8 连接、如下所示

image.png

image.png

根据 DRA821U 数据表、VDD_CORE 的限制如下所示。

image.png

是否可以在器件树中将 buck3 电压更改为 0.8 以满足上表要求?

或者我应该使用原始值 (0.85) 吗?

BR

杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jace:

    [引述 userid=“606047" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589303/tda4vm-tda4vm-lp8764-buck3-voltage

    是否可以在器件树中将 buck3 电压更改为 0.8 以满足上表要求?

    [/报价]

    可以在器件树中将电压设为 0.8V。

    - Keerthy