This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:无法加载 JSON 文件 (.json)

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586183/sk-am62a-lp-unable-to-load-json-file-json

器件型号: SK-AM62A-LP
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

在 CCS20.3.0 (Windows) 中使用 SysConfig (v1.25.0) 配置闪存时、无法加载 JSON 文件。

问:您能否提供有关如何解决此问题的指导?

示例代码:c:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_11_01_00_16\examples\drivers\ospi\ospi_flash_i\am62ax-sk\a53ss0-FreeRTOS
JSON 文件:c:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_11_01_00_16\source\board.meta\flash\serialflash\w35n01jwtbag.json
当从下图中的“load from Json(从 Json 加载)“按钮选择.json 文件时、会出现一条名为“running external process...“的消息 但它永远不会完成。

image.png

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H

    您可以尝试使用 SysConfig v1.24 吗? 这是建议与 SDK v11.01 一起使用的版本。

    请参阅  release_notes_11_01 以了解详细信息。

    请告诉我们这是否有效。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    感谢您的答复。

    [引述 userid=“16414" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586183/sk-am62a-lp-unable-to-load-json-file-json/6109820

    您可以尝试使用 SysConfig v1.24 吗? 这是建议与 SDK v11.01 一起使用的版本。

    请参阅  release_notes_11_01 以了解详细信息。

    请告诉我们这是否有效。

    [/报价]

    我用 1.24.0 进行了尝试、结果是一样的。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    我能够在我这边重现这个问题 看起来像一个错误,我已经提交了一个内部 Jira 票证相同.

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    感谢您的确认。 我明白了。  如果您能让我知道修复程序何时可用、将会很有帮助。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    您可以预计 SDK v12.0 会修复该问题。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常