Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
MCAL _SitaraMPU_10.01.00.03
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vaibhav:
我在线程中共享了 FLS xdm。
请查找生成的源和包含文件夹
您好 Pradeep、
我希望您通过以下更改进行测试。
e2e.ti.com/.../MCAL-_2D00_-QSPI-NOR-FLASH-_2D00_-W25Q128_2800_1_2900_.pdf
请注意、以上内容适用于 W25Q128、我知道您使用的是 W25Q32JW、因此您只需在附加 PDF 上进行以下更改:
请使用这些更改和更新进行测试。
此致、
Vaibhav
你好、 Vaibhav Kumar 、
但在我们使用的相同配置下、它使用 SBL
但是为什么只有在我们使用 BM 而不是 SBL 时、才会导致问题。
此致、
Pradeep R
你好、 Vaibhav Kumar 、
[引用 userid=“531612" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587775/re-sk-am62-lp-regarding-tool-to-combine-multiple-rprc-file-from-same-core-into-a-single-binary/6118061我希望您通过以下更改进行测试。
MCAL - QSPI NOR 闪存 — W25Q128 (1).pdf
请注意、以上内容适用于 W25Q128、我知道您使用的是 W25Q32JW、因此您只需在附加 PDF 上进行以下更改:
请使用这些更改和更新进行测试。
[/报价]我们已经对上述变化进行了调整。
仅当我们使用启动管理器时、闪存初始化才会导致问题
system_init();
BOARD_INIT ();
/* Drivers_open();
board_driversOpen ();*/
您能否查看前面注释中分享的配置和生成的代码。
此致、
Pradeep R
您好 Pradeep、
[引述 userid=“551053" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587775/re-sk-am62-lp-regarding-tool-to-combine-multiple-rprc-file-from-same-core-into-a-single-binary/6118231但在我们使用的相同配置下、它使用 SBL
但是为什么只有在我们使用 BM 而不是 SBL 时、才会导致问题。
[/报价]请坚持使用 SBL 而不使用您的 BM 的内容。 这意味着请坚持您所做的原始更改。
在配置前面、我看不到需要注意的任何其他事项。
这就是我们将要做的。
它是一个简单的分步过程、如果您可以按照说明操作、则调试起来会更容易。
我很期待这件事。
谢谢、
Vaibhav
尊敬的 Vaibhav:
请找到随附的 dump1.txt((Fls_Init 成功)、Dump2.txt((Fls_Init 失败)和 Results.png(比较输出)。

如果您需要任何其他信息、请告知我们。
BR、
Shubham
您好、
System_init ();
BOARD_INIT ();
/* Drivers_open();
board_driversOpen ();*/
您能告诉我为 SBL 调用的一组函数吗?对于您的自定义 BM、您能不能这样说?
我认为在这两种情况下都调用了 FLS_init。 请记下被调用的函数集、我想看看是否有区别。 此外、在使用 SBL 时、您是否在 example.syscfg 中定义了闪存参数和 OSPI 参数? 我相信不会
同时、我将回顾 Shubham 所附的值。
此致、
Vaibhav
你好、 Vaibhav Kumar 、
我们使用 TI 提供的相同 SBL、但仅根据我们的闪存(QSPI NOR 芯片)进行调整。
根据 TI SBL、此处不调用 FLS Init、不使用 FLS 驱动程序。 但调用了 OSPI init。 在调试时、我们发现 TI SBL 将调用 OSPI Direct 以从闪存读取内容并复制到 DDR。 syscfg 由自定义闪存参数组成。
但就 BM + BL 而言、我们在 BM 启动之前与 TI 进行了讨论、TI 建议我们使用我们的 BM 代替 SBL、并根据要求进行调整。
因此、在我们的 BM 中 、我们使用了相同的 SBL SYSCFG 文件、并在启动期间调用了上述函数、进而调用 OSPI init。
system_init();
BOARD_INIT ();
/* Drivers_open();
board_driversOpen ();*/
为什么我们在这里评论 Drivers_open() 和 Board_driversOpen();因为当 调用 Drivers_open 时、我们在过去的会议中与 TI 讨论了这一点时、闪存区域不再可访问。 他们建议我们继续这样做
在 BM 中、我们不使用 FLS 驱动器。 我们需要闪存区域来复制 使用 uninflash 工具刷写的 BL 映像内容。
当 Control 变为 BL 时、我们在 BL 中使用 FLS 驱动器。 因此调用 FLS _Init、我们面临着 FLS 初始化失败的问题。
我们的 BL 还包含 SYSCFG 文件、这些文件也可用于配置以太网和闪存参数。 但不包含 与 OSPI init 相关的 syscfg
现在,你能让我们知道我们应该如何处理在这种情况下的闪存驱动程序
此致、
Pradeep R
尊敬的 Vaibhav:
e2e.ti.com/.../WorkingCase.txt e2e.ti.com/.../NotWorkingCase.txt
此致、
Pradeep R
您好、
我看到了一封关于您想要确认 MCAL FLS 对 SBL 的依赖关系的电子邮件。
您可以测试 appotronics 的 MCAL INDAC 示例、该示例适用于您的设置。 但是、请按以下方式执行。
使用 python 脚本进行刷写、但如果您的 SOC 是 HS FS 类型、则不传递 uart_uniflash.py 脚本、而是传递 uart_bootloader.py 脚本并提供 default_sbl_uart_hs_fs.cfg 文件的路径。
现在、完成后、您将看到 SoC 已初始化、您将根据刷写的映像看到基本日志。
此时、连接到 R Core、然后重置、并加载 appotronics 给出的 MCAL FLS INDAC 示例、让我知道这是否成功。
我要求您执行此操作的原因是为了可以在不依赖 SBL 的情况下测试 MCAL FLS Init。 在 SBL UART 的 example.syscfg 中没有 OSPI 和闪存的配置。 因此、MCAL FLS INDAC 示例将完全独立测试、不存在任何依赖项。
请告诉我相同的结果。
此致、
Vaibhav
尊敬的 Vaibhav:
我要求您执行此操作的原因是、可以在没有 SBL 依赖的情况下测试 MCAL FLS Init。 在 SBL UART 的 example.syscfg 中没有 OSPI 和闪存的配置。 因此、MCAL FLS INDAC 示例将完全独立测试、不存在任何依赖关系。
如您所述、在 SBL UART 的 example.syscfg 中没有 OSPI 和闪存配置。在 上述闪存相关内容之后、我们收到了 Appotronics 的 MCAL INDAC 示例问题。
请查找附件:
在这里、我们从 UART 模式引导、因为 default_sbl_uart_hs_fs.cfg 中没有任何闪存内容。
BR、
Shubham