This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:有关 AM6442 MPU 设计的 DDR4 x8 器件的咨询

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589318/am6442-inquiry-on-ddr4-x8-parts-for-am6442-mpu-design

器件型号: AM6442

尊敬的 TI 技术团队:

我们目前正在开发基于 TI AM6442 MPU 的设计、该器件通常支持 16 位 DDR 接口。 在 TI EVM 设计中、使用的 DDR4 器件为  MT40A1G16KD-062E IT:E 、这是 x16 配置。 但现在此部件已停产或不再可用。

但是、我们无法使用 x16 配置提供 16GB 密度的等效 DDR4 部分。 您能否在制造中建议一些在 x16 配置中可行并支持基于 AM6442 MPU 的 TI EVM 设计的器件。

此外、请确认我们能否在中使用 DDR4 器件 x8 配置 该选项可用于实现所需的 16 位总线宽度(通过并行使用两个 x8 器件)?

此外、如果在该场景中使用 x8 器件有任何建议或注意事项(例如布局,时序或与 AM6442 DDR 控制器的兼容性)、请分享您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack  

    感谢您的答复!

    您能不能告诉我您的另一种交谈方式、还请建议我们是否可以将 8Gbit x16 DDR4 存储器器件与相同的 AM6442 EVM 板一起使用。 定制设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roushan,我删除了那些垃圾邮件。   

    AM64x 支持单个 x16 DDR4 器件或两个 x8 器件。  您应该能够找到与 Nanya、ISSI、Winbond 等效的其他供应商设备   

      有关这两种拓扑的建议、请参阅 DDR 布局指南应用手册:www.ti.com/.../spracu1

    此致、

    James