Other Parts Discussed in Thread: AM6442
器件型号: AM6442
尊敬的 TI 技术团队:
我们目前正在开发基于 TI AM6442 MPU 的设计、该器件通常支持 16 位 DDR 接口。 在 TI EVM 设计中、使用的 DDR4 器件为 MT40A1G16KD-062E IT:E 、这是 x16 配置。 但现在此部件已停产或不再可用。
但是、我们无法使用 x16 配置提供 16GB 密度的等效 DDR4 部分。 您能否在制造中建议一些在 x16 配置中可行并支持基于 AM6442 MPU 的 TI EVM 设计的器件。
此外、请确认我们能否在中使用 DDR4 器件 x8 配置 该选项可用于实现所需的 16 位总线宽度(通过并行使用两个 x8 器件)?
此外、如果在该场景中使用 x8 器件有任何建议或注意事项(例如布局,时序或与 AM6442 DDR 控制器的兼容性)、请分享您的指导。