This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64 EVM 在 SDK11.X 上报告问题、但老年人版本还可以

Guru**** 2644825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577942/am6442-am64-evm-report-issue-on-sdk11-x-but-ok-on-elder-version

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: SK-AM64B

你(们)好  

将此 e2e 从中国转发到全球论坛。 客户使用 SDK11.X 在 EVM 上测试 PTP、但失败、但在 SDK8.X 上运行良好 是否对最新 SDK 进行任何修改?

https://e2echina.ti.com/support/processors/f/processors-forum/1028363/am6422-ptp-can-not-work-in-prp-hsr-non-offload-interface-prp0-does-not-support-requested-timestamping-mode

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:  

    这是特定于 PRP 的  不会  HSR?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin

    是的、  PTP 高于 PRP、而不是 HSR。

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:  

    我假设此查询与下面的主题相同。 我已在下面的主题中添加了问题/注释、要求了解有关客户设置的更多详细信息。

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors---internal/f/processors---internal-forum/1577520/am6422-ptp-can-not-work-in-prp-hsr-non-offload-interface-prp0-does-not-support-requested-timestamping-mode 

    我刚刚在 PRP 中使用两个 AM64x EVM (TMDS64EVM) 运行了一个快速测试 非卸载 而不涉及开关。 当 PTP 在 SDK 11.1 上以 PRP 非卸载模式运行时、我没有看到与客户相同的问题、因此我想更好地了解客户设置。  

    让我们来谈谈另一个主题、因为它有更多细节。  

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢道林

    硬件与我们不同。

    AM64x EVM (TMDS64EVM) 使用两个 icssg eth

    OUT 硬件 SK-AM64B 使用两个 cpsw eth CPSW0 和 CPSW1。

    我不知道差异。

    您能否在两个 cpsw eths 硬件中进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daolin Qiu 为您的测试.

    我有 2 个 问题

    1:  prp-offload.sh 与相同   指定  3.2.2.7 HSR PRP 非卸载—Processor SDK AM64X 文档

    使用 ptp4l 的方法是不同的。 根据本网页、要在 HSR 模式下启动 PTP 从时钟、该命令是 ptp4l -f oc_hsr0.cfg -m -s但没有提到 PRP。  因此、我做了一些修改: oc_hsr0.cfg  oc_prp0.cfg 在配置文件中将“hsr0"的“的所有实例更改为“prp0"。“。

    我使用的方法在 SDK 8 中工作,可以打开 prp0 ,但是  无法在 SDK11 中打开 prp0

    我注意到你用于 prp 的命令: ptp4l -P -2 -H -i eth0 -i eth1 -f gPTP.cfg --step_threshold=1 -m -q -p /dev/ptp0. 不过、该方法是  版本 11 的文档中未提及 .这是否意味着我基于 PRP 网络使用 ptp4l 的方法不正确? 您使用的是哪一个版本的 ptp4l?
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    文件 oc_prp0.cfg:
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    【全球】
    sanity_freq_limit 0
    STEP_THRESHOLD 0.00002
    TX_TIMEOUT_TIMEOUT 20

    domainNumber 0
      第 128 章
      第 128 章
    仅限 slave0   

    twoStepFlag          1.
    SUMMARY_INTERVAL       0
    double_attached_clock    1

    [prp0]
    提供冗余          2.
    DELAY_机制        P2P
    网络传输       L2

    [eth0]
    提供冗余          2.
    冗余 master_interface prp0
    冗余 slave_number   1

    logAnnounceInterval      0
    logSyncInterval        1.
    logMinPdelayReqInterval   0
    通知接收超时   3.
    syncReceipt 超时      2.

    DELAY_机制        P2P
    网络传输       L2
    egressLatency         726
    ingressLatency        186.
    FAULT_RESET_INTERVAL     0

    [eth1]
    提供冗余          2.
    冗余 master_interface prp0
    冗余 slave_number   2

    logAnnounceInterval      0
    logSyncInterval        1.
    logMinPdelayReqInterval   0
    通知接收超时   3.
    syncReceipt 超时      2.

    DELAY_机制        P2P
    网络传输       L2
    egressLatency         726
    ingressLatency        186.
    FAULT_RESET_INTERVAL     0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1:  prp-offload.sh 与相同   指定  3.2.2.7 HSR PRP 非卸载—Processor SDK AM64X 文档

    是的、它与 Non_Offload  我在上一次答复中提到的 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components /内核/ Kernel_Drivers / Network/HSR_PRP_PRP_Network.html 的脚本相同。 事后看来、我应该将其命名为“prp-nonoffload.sh"。“。

    您使用的是哪一个版本的 ptp4l?

    我使用的是 ptp4l 版本 4.1。 如果您使用 SDK 11.1、此步骤对您来说应该相同。

    [引用 userid=“671729" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577942/am6442-am64-evm-report-issue-on-sdk11-x-but-ok-on-elder-version/6082694 ]我注意到了用于 prp 的命令: ptp4l -P -2 -H -i eth0 -i eth1 -f gPTP.cfg --step_threshold=1 -m -q -p /dev/ptp0. 不过、该方法是  版本 11 的文档中未提及 .这是否意味着我基于 PRP 网络使用 ptp4l 的方法不正确? [/报价]

    适用于 CPSW 以太网的 SDK 中未记录此配置、但针对用于专门测试 PTP(不包括通过 HSR 或 PRP 运行)的 PRU-ICSSG 以太网的相关文档也已记录此配置。 我通常使用这种配置来测试 PTP。  

    [引述 userid=“671729" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577942/am6442-am64-evm-report-issue-on-sdk11-x-but-ok-on-elder-version/6082694

    使用 ptp4l 的方法是不同的。 根据本网页、要在 HSR 模式下启动 PTP 从时钟、该命令是 ptp4l -f oc_hsr0.cfg -m -s但没有提到 PRP。  因此、我做了一些修改: oc_hsr0.cfg  oc_prp0.cfg 在配置文件中将“hsr0"的“的所有实例更改为“prp0"。“。

    我使用的方法在 SDK 8 中工作,可以打开 prp0 ,但是  无法在 SDK11 中打开 prp0

    [/报价]

    我看到您在页面上指出了什么。 我 Kernel_Drivers   尚未尝试从 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components /内核 Non_Offload .html 测试 gm_hsr0.cfg。 我会尝试一下、看看是否可以复制相同的问题。

    仔细检查一下、测试中没有外部开关设置吗? 测试拓扑是什么? (即您正在测试多少个电路板,以及如何将它们连接在一起?)

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    gm_hsr0.cfg 和 oc_hsr0.cfg 中似乎有许多已弃用/未知的配置选项(在 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components 中列出)/Kernel/Network/HSR_PRP_PRP_Network.html Kernel_Drivers Non_Offload 

    例如、在尝试使用 gm_hsr0.cfg 和 oc_hsr0.cfg 配置设置 PTP 时、您是否看到了以下消息? 我认为 SDK 8 和 SDK 11 之间的 ptp4l 版本可能有所不同。 无论哪种方式、在 SDK 文档中以示例形式给出此配置都是一个错误、我将报告需要更改/更新此错误。

    option slaveOnly is deprecated, please use clientOnly instead                    
    unknown option doubly_attached_clock at line 13 in global section                  
    failed to parse configuration file gm_hsr0.cfg
    
    unknown option redundancy at line 17 in hsr0 section                         
    failed to parse configuration file gm_hsr0.cfg 
    
    unknown option redundancy_master_interface at line 23 in eth1 section
    failed to parse configuration file gm_hsr0.cfg

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    由于没有 AM6X 版本、我选择了其中一个分支;我怀疑 SDK8 是基于这些分支之一的。

    PROCESSOR-SDK/linuxptp — 与 PROCESSOR-SDK 相关的各种 Git 存储库的项目 — 开源 linuxptp 存储库的分支、用于添加对 TI 器件 PTP 功能的支持。

    我在 sdk8 中使用它是可以的、但在 sdk11 中失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我在 sdk8 中使用它、但在 sdk11 中失败。

    可能是这样的:提供的 gm_hsr0.cfg 和 oc_hsr0.cfg 未从 SDK 8 上集成的 ptp4l 版本中弃用、但可能 SDK 11 中集成了 ptp4l 的新版本、从而导致弃用。

    您使用的是哪种版本的 ptp4l?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用 SDK11 映像刷写了 SD 卡。 然后、 我使用了  SDK 11 中 ptp4l 的版本与 link:processor-sdk/linuxptp— 各种与 Processor-SDK 相关的 git 存储库的工程 — 开源 linuxptp 存储库的分支、添加了对 TI 器件 PTP 功能的支持。 它可以使用  gm_hsr0.cfg 和 oc_hsr0.cfg。 但它无法打开 prp0 或 hsr0。   

    我用 SDK8 映像刷写了 SD 卡。 我使用版本的 ptp4l ,(我不 konw 的版本,因为在 sdk8 图像中的 ptp4l ) 内置 ptp4l 可以打开配置文件,并启用 prp0 或 hsr0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我相信你可以用“ptp4l -v“检查 ptp4l 的版本。  

    您之所以在 PROCESSOR-SDK/linuxptp 中使用 ptp4l 版本 — 各种与 PROCESSOR-SDK 相关的 Git 存储库的项目 — 开源 linuxptp 存储库的分支、以添加对 TI 器件 PTP 功能的支持、 而不是 SDK 11 映像中已包含的 ptp4l? 链路指向用于 AM57x 的分支、它将是与 AM64x 不同的架构。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin Qiu:

    原因 很简单、如您所知:“ 似乎有许多来自 gm_hsr0.cfg 和 oc_hsr0.cfg 的已弃用/未知配置选项列在 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components /内核/ Kernel_Drivers / Network/HSR_PRP_Network.html 中 Non_Offload “

    所以,我尝试了不同的 SDK 版本, 它在 sdk8 中工作正常. 我认为 SDK8 中的 ptp4l 可能是正确的版本。  

    其他开发人员遇到了同样的问题;有人共享了指向 ptp4l 代码的链接、所以我尝试使用它。

    SDK8 中的 ptp4l:

     

    root@am64xx-evm:~# ptp4l -v
    3.0-00172-gf155c21-dirty
    

    问题:SDK11 链接方法不起作用。

    1 在 HSR 和 PRP 上使用 ptp4l 进行时间同步的正确方法是什么? 是否与前面提到的内容相同?

    ptp4l -P -2 -H -i eth0 -i eth1 -f gPTP.cfg --step_threshold=1 -m -q -p /dev/ptp0。 ?μ s

    2 gPTP.cfg 是否已修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    所以,我尝试了不同的 SDK 版本, 它在 sdk8 中工作正常。 我认为 SDK8 中的 ptp4l 可能是正确的版本。  [/报价]

    由于 SDK 11 中的内核版本已发生更改、因此可能存在许多驱动程序和框架更改、SDK 8 中的 ptp4l 版本不再兼容。 下一步是确定在 SDK 中包含 ptp4l 版本的情况下通过 HSR 非卸载运行 PTP 所需的正确配置。  

    [引述 userid=“671729" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1577942/am6442-am64-evm-report-issue-on-sdk11-x-but-ok-on-elder-version/6090407

    1 在 HSR 和 PRP 上使用 ptp4l 进行时间同步的正确方法是什么? 是否与前面提到的内容相同?

    ptp4l -P -2 -H -i eth0 -i eth1 -f gPTP.cfg --step_threshold=1 -m -q -p /dev/ptp0。 ?μ s

    [/报价]

    虽然我已经测试了此配置来处理 HSR 非卸载问题、但我无法确认这是在 HSR/PRP 非卸载问题上测试 PTP 的正确或官方方式。 我正在尝试在内部了解这是否是我们所了解的内容、或者这是否是 Linuxptp 级别的查询。  

    2 gPTP.cfg 是否已修改?

    我在答复中给出了我使用的 gPTP.cfg :AM6442:AM64 EVM 在 SDK11.X 上报告问题、但在旧版本上可以 接受、它也与 linuxptp 开源项目中官方提供的配置相同/相似: https://github.com/richardcochran/linuxptp/blob/v4.1/configs/gPTP.cfg

    -道林  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    如果有任何更新、我将如何知道?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    虽然我已经测试了此配置以处理 HSR 非卸载、但我无法确认这是通过 HSR/PRP 非卸载测试 PTP 的正确方式还是官方方式。 我正在尝试在内部了解这是否是我们所了解的内容、或者这是否是 Linuxptp 级别的查询。  [/报价]

    我还没有从开发人员那里听说过这件事,但我已经联系过他,一旦我找到更多信息,我会返回给你。 如果您没有收到星期一的回复、请发送此帖子。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    对延迟响应表示歉意。 我认为、Foundational_Components Non_Offload上通过 HSR/PRP 非卸载实现的文档 (software-dl.ti.com/.../HSR_PRP_P_PTP.html) 是旧器件(可能来自 AM335x 等)的延续、但尚未经过验证或测试、因为此功能(基于 HSR/PRP 非卸载的 Kernel_Drivers) 在)在某个点被取消。 SDK 文档中给出的示例确实应该被删除。  

    这一功能 (PTP 高于 HSR/PRP 非卸载 ) 您需要的功能? 我们正在努力通过 HSR/PRP 实现 PTP 卸载  但我想了解 PTP 是否高于 HSR/PRP  非卸载 这也是您需要的。 如果是、您能否告知我们所需的时间表和预期的数量?  

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。 关于卸载、它需要使用 PRU。 目前、在我们的电路板评估期间、PRU 资源已经不足、因此我们无法采用卸载模式。

    至于时间线、由于此功能有现有的例程、因此之前未将其确定为风险。 我们原本计划在 2025 年 9 月完成、但已经推迟了两个月。 产品定于 2026 年 2 月推出、PRP PTP 具有更高的优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    目前、在我们的电路板评估期间、PRU 资源已经不足、因此我们无法采用卸载模式。

    我是否可以具体询问哪些方面的 PRU 资源不足? 通过这种方式、我可以带回任何有助于改进我们产品的信息。

    我们原本计划在 2025 年 9 月完成、但已经推迟了两个月。 产品定于 2026 年 2 月推出、PRP PTP 具有更高的优先级。[/报价]

    感谢您澄清时间安排。 我将需要一些时间在内部进行检查、看看我们的 PTP over PRP 是否不能减轻软件路线图的负担、或者是否没有放在路线图中。 我能否询问产品发布的数量是多少?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    我们不使用基于 PRU 的 ICSSG 网络端口、而是使用 CPSW 端口、我知道这些端口对应于不同的硬件引脚。 我们产品中的 PRU 已用于其他服务、如 DI 检测和 IRIG-B 时间同步。 为产品计划的冗余网络时间同步解决方案将采用 SDK 例程中的非卸载方法。

    2 我们将发布 产品提交版本以供检查  2026 年 2 月、意味着 固件版本将于 2026 年 2 月锁定。 产品定于 2026 年年中推出、预计年产量为 150,000 台。

    3 如果可能、SDK11 是否可以根据 SDK8 中的实施来识别问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您分享这些信息。 我需要一些时间在内部讨论基于 CPSW 而不是 HSR 非卸载功能、因为我们目前的路线图中并没有这项功能、需要一些时间来评估我们是否有关于此项的正确配置的信息。

    正如前期一样、我们可能没有推荐的此功能配置的主要原因是、linuxptp (ptp4l) 是一个开源软件、因此它不是我们 TI 维护的应用程序。  在较新的 linuxptp 版本上、linuxptp 可能已经降级了基于 HSR 非卸载的 PTP。 此外、如您所见、即使您使用的是较旧的 linuxptp 版本、如果它在较新的 SDK(即较新的 Linux 内核版本)上运行、它可能不兼容、这就是为什么它仍然可以在 SDK 8 上工作的原因、正如您提到的(因为较旧的 Linux 内核版本可能与较旧的 linuxptp 版本兼容)。  

    根据我的理解、当前版本的 linuxptp(至少是 SDK 11 上的版本)似乎不支持 PTP 而不是 HSR 非卸载、但这需要仔细检查/研究。  

    -道林