This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:EMIF 工具、我们如何确保设置正常工作、并为 DDR 微调提供足够的裕度

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589160/am3352-emif-tool-how-we-can-ensure-the-settings-work-fine-with-good-enough-margin-for-ddr-fine-tune

器件型号: AM3352

你(们)好  

我的客户对我们如何确保设置以足够的余量正常工作有疑问。 我们是否有任何有关这些生成设置的裕度测试的文档或指南? TI 如何在自己的实验室环境中验证这些设置?

客户希望探索一种经过认证的方法进行自己的验证。

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有 DDR-MARGIN-FW 裕度工具、请检查: https://www.ti.com/tool/download/DDR/1.9.0

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    我能否确认此工具是否可用于 AM3352? 该网站未提及 AM3352

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您使用的是 AM3352、  正确、该工具不适用于 AM3352。  此设计没有 AM3352 的裕度工具。  我们建议使用内存应力工具(如 Linux memtester(包含在 SDK 中)、并在整个应用的工作温度范围内运行 memtester。  如果有方法、您还可以在接近 Vmin 的位置运行 VDD_CORE 以进行进一步的应力测试。  这将确保在整个电压/温度范围内具有足够的裕度。  这是我们在实验中使用的类似方法。

    此致、

    James