Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM3352
你(们)好
我的客户对我们如何确保设置以足够的余量正常工作有疑问。 我们是否有任何有关这些生成设置的裕度测试的文档或指南? TI 如何在自己的实验室环境中验证这些设置?
客户希望探索一种经过认证的方法进行自己的验证。
谢谢!
Py Tsai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的、我们有 DDR-MARGIN-FW 裕度工具、请检查: https://www.ti.com/tool/download/DDR/1.9.0
此致、
James
抱歉、您使用的是 AM3352、 正确、该工具不适用于 AM3352。 此设计没有 AM3352 的裕度工具。 我们建议使用内存应力工具(如 Linux memtester(包含在 SDK 中)、并在整个应用的工作温度范围内运行 memtester。 如果有方法、您还可以在接近 Vmin 的位置运行 VDD_CORE 以进行进一步的应力测试。 这将确保在整个电压/温度范围内具有足够的裕度。 这是我们在实验中使用的类似方法。
此致、
James