This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:添加“#39;quiet'bootargs &'似乎不会对引导时间产生影响

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587953/sk-am62p-lp-adding-quiet-bootargs-doesn-t-seem-to-be-making-a-difference-in-boot-time

器件型号: SK-AM62P-LP

我尝试在 SDK AM62Px Linux 开发人员指南中添加引导参数、这些参数应该可以将引导时间缩短 8+秒:

U-Boot=> setenv bootargs 'console=ttyS2,115200n8 fsck.mode=skip sysrq_always_enabled quiet'

有或没有引导参数时、引导时间之间似乎没有差异。 我正在使用默认映像、也已通过设备树方法尝试使用此映像、从而获得相同的结果。

有什么我遗漏的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    请附加两个带有控制台消息时间戳的引导日志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    您的两个引导日志包含有关内核 cmdline 的相同消息、如下所示。 其中没有“安静“标志。 两个引导方式相同。

    [ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 root=PARTUID=076c4a2a-02 rw rootfsttype=ext4 Rootwait

    有许多方法可以修改内核 cmdline 参数、但如果从 sdcard 引导电路板、则可以将以下行添加到 sdcard 引导分区上的文件 uEnv.txt 中。

    optargs=“quiet"</s>“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    请尝试在的“所选“节点内添加以下内容 内核 器件树文件 k3-am62p5-sk.dts:

    bootargs =“console=ttyS2115200n8 quiet“;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:  

    从您共享的日志中、具有安静的引导参数未生效。

    您能否查看以下链接:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/11_01_16_13/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_boot_quickly.html#reducing-linux-kernel-boot-time

    并按照指定添加引导参数、或在 CONFIG_CMDLINE 中添加并尝试。

    请告诉我该怎么做。

    此致、

    Suren