This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:DSA KSZ9477/9896 开关 CPSW RGMII 问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590441/tda4vm-q1-dsa-ksz9477-9896-switch-issues-with-cpsw-rgmii

器件型号: TDA4VM-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

您好:

这是上一篇文章的后续文章[1]。

我将在定制电路板上使用 J721e/TDA4VM SoC、当时 MCU_CPSW 接口连接到 ksz9896 外部开关。

在我们确定 CPSW 和 KSZ 驱动器都增加了 2ns 的 RGMII 延迟之前、我们在 iperf 测试中遇到了多个问题。

TI 不会在没有 TX 延迟的情况下测试 CPSW 器件、但我们可以从器件树中自定义 ksz 延迟。 因此、修复方法是禁用(设置为 0)“rx-internal-delay-ps"。“。

以下是我们的器件树片段(内核 6.1.y):

/* mcu domain */
&mcu_cpsw {
    status = "okay";
    [...]
};

/* mcu domain */
&davinci_mdio {
	status = "disabled";
	/* KSZ9896C                                           */
	/* NO mdio link since we are using the SPI interface! */
};

/* mcu domain */
&cpsw_port1 {
	status = "okay";
	/* The PCB does not add RGMII rx/tx delays via extra long data/clock
	 * traces, so 'rgmii-id' should be used.
	 * When rgmii-id is used, TI fixup to rgmii-rxid:
	 * dmesg: "am65-cpsw-nuss eth0: configuring for fixed/rgmii-rxid link mode"
	 * See: lore.kernel.org/.../54d6cd05-65ef-4e1d-8041-3e4a2c50b443@ti.com
	 */
	phy-mode = "rgmii-id";
	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};

&mcu_spi0 {
    status = "okay";

    /* switch Ethernet */
    switch@0 {

        [...]

        port@5 {
            reg = <5>;
            ethernet = <&mcu_cpsw>;
            phy-mode = "rgmii-id";
            /* ksz_parse_rgmii_delay() set tx_delay to 2 nsec by default
            * We explicitely set the default delay here.
            */
            tx-internal-delay-ps = <2000>;
            /* The CPSW will already put a 2 nsec delay between clock and data,
            * disable the 2 nsec delay added by ksz_parse_rgmii_delay().
            */
            rx-internal-delay-ps = <0>;

            fixed-link {
                speed = <1000>;
                full-duplex;
            };
        };
    };
};


[1] https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428274/sk-am64b-ksz9477-switch-not-working-with-cpsw-rgmii
[2] https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/drivers/net/dsa/microchip/ksz_common.c?h=v6.1.158#n2857

此致、
罗曼语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 没有在没有 TX 延迟的情况下测试 CPSW 器件、但我们可以从器件树中自定义 ksz 延迟。 因此、修复方法是禁用(设置为 0)“Rx-internal-delay-ps"。“。
    我们在 iperf 测试方面遇到了一些问题、直到我们确定 CPSW 和 KSZ 驱动程序都增加了 2ns RGMII 延迟。

    TI 不会在没有 TX 延迟的情况下测试 CPSW 器件、但我们可以从器件树中自定义 ksz 延迟。 因此、修复方法是禁用(设置为 0)“Rx-internal-delay-ps"。“。

    我们已经在 MAC 端禁用了这一功能进行了测试、但技术数据表中发布的时序数字基于启用的内部延迟。 因此、建议 在  默认情况下在 MAC 侧启用延迟。
    此外、默认情况下、驱动程序不允许我们禁用它。 我们需要对 phy-gmiii-sel.c 应用补丁

    由于您可以  选择配置  ksz9896 的延迟、因此请禁用 Rx 延迟并仅启用 Tx 延迟、以便 CPSW 管理 ksz9896 的 Rx 延迟。

    另请参阅 e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-how-to-configure-rgmii-clock-delay-on-j7-devices

    此致、
    Sudheer