This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:为什么 SD 卡引导会导致系统重新启动一次?

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588781/am67a-why-does-the-sd-card-boot-cause-the-system-to-restart-once

器件型号: AM67A

image.png

当我使用 SD 卡启动设备时、它会在该过程中的某个时刻暂停一段时间、然后自动重新启动并正常进入系统。 这是什么原因? 此问题完全可以重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zhahohang、

    很抱歉耽误你的时间。

    只需问几个问题:

    • 是定制板还是 TI J722S EVM。
    • 您使用的 SDK 版本是什么?
    • 您使用的是 Linux 还是 RTOS SDK?
    • 您使用的是 SPL 还是 SBL 引导流程?
    • 是否使用 SDK 中预编译的引导二进制文件?
    • 您是否在 SDK 中更改了任何代码?
    • 此问题是否也在其他 SD 卡中出现?

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:
    这是 定制板。我使用的是 SDK 版本 ti-processor-sdk-linux-edgeai-j722s-evm-10_01_00_04.因此我使用 Linux sdk。但是、我在 ti-linux-kernel-6.6.44+git-ti sdk 中进行驱动程序调试、然后使用 git 生成补丁、随后使用 TI 的 yocto j7yo-wtisk-j7megs.jits.jits- image、如 gitis-watis-gits.jic- 我将映像烧录卡烧录到 SD 卡上。 我的问题中描述的现象似乎只发生在某些板上,但我不知道问题在哪里。 它是否与电路板上的 eMMC 相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaohang:

    感谢您的及时回复。

    它是否与电路板上的 eMMC 相关?

    1) 工作板和非工作板上的 eMMC 是否不同?

    2) 另外、工作板和非工作板之间是否有其它硬件差异。

    3)  当您使用 SDK 中预编译的引导二进制文件时、是否会出现此问题?

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:
    eMMC 都是相同的、我们的电路板是由我们自己设计的。 它们都是同一个模型。 但是、TI 开发板和内核不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zhahohang、

    我的问题中描述的现象似乎仅在某些板上出现

    基本上,我只是想知道工作板和非工作板之间是否有任何区别,因为你说,它只是在某些板上工作.

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件和软件之间没有区别。 我只是想知道问题出在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享完整的引导日志以更好地了解问题?