This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS 20.3.1.5 中没有突出显示语法

Guru**** 2650855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587986/ccstudio-theia-no-syntax-highlighting-in-ccs-20-3-1-5

部件号:CCSTUDIO-THEIA

仅安装了 CCS 20.3.1.5_1.9.1 的更新、且丢失了所有语法突出显示功能。  也无法点击函数并转到这些函数。  如何恢复到旧版本或使其在新版本中再次正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的报告。 我也能够重现这个问题。 它似乎只会影响到 20.3.1 的增量更新、而完整的 20.3.1 安装看起来很好。

    已提交 TT: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13037

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要做什么才能让它再次运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将删除您的现有安装、然后安装完整的 20.3.1 安装。

    由于某种原因、 更新过程中删除了.\ccs\theia\resources\app\plugins 中的 plugins 文件夹。 由于缺少 IDE 插件、这些插件的所有高级编辑器功能都会丢失。  

    如果您有此插件文件夹的备份、则可以将其复制到上述位置。 否则、我建议完全安装 20.3.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我卸载了计算机上的内容。  然后我从这里下载了新的安装程序

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO?keyMatch=ccs&tisearch=universal_search&usecase=partmatches

    这显示它是最新版本 20.3.1、但当 我运行安装程序时、它显示它正在 安装 20.2.0.00012。

    我让安装完成并加载 CCS、但 About 框显示版本为  20.2.0.12__1.8.0、系统会提示我安装更新。

    这是怎么回事?  为什么安装程序不安装如前所述的最新版本?  我应该运行该更新、还是会再次导致所有高级功能消失?

    对于 MSP432、该 IDE 非常不稳定。  我可能必须返回 CCS12、以便再次使用具有工作功能的编辑器。  “插入“按钮何时固定?  问题窗口何时正确同步?  我已经报告过这些问题、但它们从未得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里有什么进展?  为什么安装程序不安装所述的最新版本?

    这是奇怪的。

    我点击了您发布的链接、开始获取最新的 CCS 20.3.1 安装程序并运行它:

    这表明它是最新版本 20.3.1、但当 我运行安装程序时、它显示它正在 安装 20.2.0.00012。

    在整个安装过程中、我只看到 20.3.1:

    我先完成安装并加载 CCS、但 About 框显示版本为  20.2.0.12__1.8.0、系统会提示我安装更新。

    “我的关于“框显示 20.3.1:

    您能否确认运行的安装程序 exe 是“ccs_setup_20.3.1.00005.exe"?“?

    您是否尝试在现有 CCS 安装的目录中进行安装?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够安装最新版本。  遗憾的是、没有任何变化。  “插入“按钮仍然不起作用、问题窗口和错误突出显示仍然不能正确同步、仍然无法将窗口拖到第二个显示器上。  这些都是在 CCS 12 中可以正常使用的基本编辑器功能。  此版本中发生了什么更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经安装了最新版本。  遗憾的是、没有任何变化。  [/报价]

    仍然没有语法突出显示?

    “插入“按钮仍然不起作用、问题窗口和错误突出显示仍然不能正确同步、仍然无法将窗口拖到第二个显示器上。  这些都是在 CCS 12 中可以正常使用的基本编辑器功能。  此版本中发生了什么更改?

    由于所用的 IDE 框架发生了变化、CCS 12 中存在的一些特性在 CCS 20 中不存在。 例如、能够断开视图的对接并将该视图拖到主 IDE 窗口之外。 将问题与问题视图同步、需要单独查看突出显示。 您有这方面的例子吗?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有语法突出显示功能可以再次工作。  当我说“什么都没有改变“时、我的意思是我一直在等待修复的损坏功能都没有得到修复。  此版本的运行与上一版本相同。  甚至“插入“按钮问题也没有得到解决。  我在上一个主题中列出了一些问题:

     关于:CCSTUDIO:CCS 20.2 编辑器功能无法正常工作 

    我还想补充一点、CCS 20 将参数名称添加到函数调用中的方式非常烦人。  当一半的文本不是我的代码时,它使编辑文件变得非常困难。  它无法被选中、删除文本非常困难、因为它会不断重建参数名称。

    CCS 20 中缺少的另一个重要项目是运行时对象查看器。  现在无法查看 TCP 堆栈的内存分配来优化性能。

    CCS 20 何时能正确支持这些常见的开发功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“434385" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587986/ccstudio-theia-no-syntax-highlighting-in-ccs-20-3-1-5/6130801

    我在上一个主题中列出了一些问题:

     关于:CCSTUDIO:CCS 20.2 编辑器功能无法正常工作 

    [/报价]

    我在该主题中提供的跟踪链接具有这些功能的建议修复版本。 其中一个计划为 20.4.0(问题/输出视图同步问题)、计划在月底发布。 另一个选项已安排在 CCS 21.0 中使用

    CCS 20 中另一个缺少的项目是运行时对象查看器。  现在无法查看 TCP 堆栈的内存分配来优化性能。

    这实际上不是特定于 CCS 的问题。 在 ROV 中看到的内容由您用于项目的相关 SDK 中的内容驱动。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有语法突出显示功能可以再次工作。

    请注意、我将在原始问题解决后关闭此主题。 对于 ROV 问题、我建议在论坛中启动与您使用的器件/SDK 相关的新主题、以提请他们注意此问题。

    谢谢

    Ki