器件型号: TDA4AL-Q1
尊敬的 TI 专家:
我们将使用 RAW16 输出格式提供 IMX728 传感器。
传感器已成功上电、捕获节点似乎正在接收数据。
但是、VISS 不会开始处理、我们无法从 RAW16 流水线获得任何 YUV 输出。
使用 p 命令检查性能时、采集帧速率确认为 30FPS、这符合我们的设计预期。
为了继续调试、我们想确认以下像素打包图形是否支持 RAW16 格式(如所示的图所示):
1.RAW16 像素打包(MSB/LSB 布局)
2. RAW12 像素打包(用于比较)

作为参考、使用 RAW12 时、VISS 流水线工作正常、我们能够接收原始和 YUV 输出而不会出现问题。
请您帮助确认:
TI VISS 是否支持上面显示的 RAW16 像素格式?
如果采集/VISS 节点中需要额外的配置才能启用 RAW16 处理?
感谢您的支持。