This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DDR CS 未按预期激活

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591495/am625-ddr-cs-not-being-activated-as-expected

器件型号: AM625

我们使用的 AM625 与参考设计具有几乎相同的 DRAM: MT40A1G16TB-062E。  在 SPL (tiboot3.bin) 期间、我们发现当它访问 DRAM 时、DQS 和其他信号会按预期生成、但不会生成 CS。

CS =黄色、DQS =蓝色、DDR 时钟=红色。

CS.jpg

CS 信号仅在 AM625 和 DRAM 之间传输。  是否有任何关于导致其以这种方式运作的建议?

谢谢、
  Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您的查询。

    由于感恩节假期、预计回复会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。  电路板上的问题最终与 AM62x DRAM 信号无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您更新状态。

    问题是否与元件组装或焊接有关?

    此致、

    Sreenivasa.