This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:[CEER] SF 探针在对电子保险丝进行编程后不工作

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590373/tda4vh-q1-ceer-sf-probe-is-not-working-after-programming-efuse

器件型号: TDA4VH-Q1

尊敬的团队:

TI PDK:10.1
Bootloader:SPL

我们使用的是 is25lx256 NOR 闪存、我们在 uboot 处为我们使用的 ISSI NOR 闪存添加了补丁。

我们看到、当使用 HS-SF FS 板探针重置时、这是“OK"的“的。

但是、当我们对 eFUSE 进行编程时、当我们尝试 SF 探针时、会收到如下所示的错误:

image.png

对此有什么想法?

谢谢、
Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriram E

    我们的专家目前已离职。 请预计回复将延迟至 12 月初。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    您是如何编程电子保险丝的? 您是否使用 Keywriter 从 HS FS 转换为 HS SE?

    您可以共享引导日志吗?

    您的 DIP 开关设置是什么?

    - Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 Keywriter 将 HS FS 转换为 HS SE?

    嗨、Keerthy、是的、我已经使用 Keywriter 对 OTP 进行了编程。

    调试响应:0x0

    器件既不是引导模式、我在 NOR 中将 Keywriter 软件刷写到 0x0 偏移中并执行了 POR。

    谢谢。
    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    在输入“f probe“命令之前、请将完整的 U-Boot 日志共享为文本文件附件。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFA、这些日志是在尝试将 tiboot3、tispl、uboot 二进制文件从 DFU 引导模式刷写到 NOR 闪存时捕获的。
    e2e.ti.com/.../UbootLogs_2D00_HS_2D00_SE.txt

    谢谢、
    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    EVM 上有一个开关、可使用与非门与非门。

    您能否检查您的定制电路板是否具有类似的设置、以及它是否指向 NOR?

    它是否也可以像在 FS 上那样工作?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查您的定制电路板是否具有类似的设置以及该设置是否指向 NOR?

    嗨、keerthy、它指向 Nor。

    同样、此工具是否在 HS-CCS 上运行 FS?

    这是在 FS 上运行。


    谢谢。
    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    您是否可以直接引导至 U-Boot 提示符而不执行:

    ENV default -f -a;setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_ospi};DFU 0 SF 0:0

    请尝试以下操作:

    SF 探针

    这失败了吗?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    失败了吗?

    是、这也是失败的。

    谢谢、
    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    是否可以将故障电路板上的样片更改为 HSFS、然后查看 HSFS 是否正常工作、而只有 HSSE 出现故障?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以将故障电路板上的样片更改为 HSFS

    是否可以将 HS-SE 板设为 FS?

    谢谢、
    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何插槽式板并且允许在同一板上交换样片、

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 Keerthy J  将在内部检查并告知您。

    谢谢、
    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    这是不可能的。  

    问题可能是什么?

    谢谢、

    Nagabhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sriram、 Nagabhushan。

    器件从 HS-SE 转换 FS 为 HS-SE 不会以任何方式影响 ospi。 我们可以在另一个样品/设备中做一个类似的实验吗?

    此致
    Diwakar