Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM
器件型号:J7200XSOMXEVM
主题: DRA821 中讨论的其他器件
按照 PSDK RTOS 在无引导模式下加载 GEL 脚本后、我无法连接到 MCU_R5F_0_1 和 MAIN_R5F_0_1 内核。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM
器件型号:J7200XSOMXEVM
主题: DRA821 中讨论的其他器件
按照 PSDK RTOS 在无引导模式下加载 GEL 脚本后、我无法连接到 MCU_R5F_0_1 和 MAIN_R5F_0_1 内核。
默认情况下、CCS 中提供的 GEL 脚本会将 R5F 内核配置为锁步模式、这意味着 只能连接到 cluster-0。
当我们尝试使用 CCS 调试器连接到 MCU_R5F_0_1 和 Main_R5F_0_1 内核时、我们无法停止内核并建立连接、因为 R5F 内核配置为锁步 模式。
要连接到 MCU_R5F_0_1 和 Main_R5F_0_1 内核、我们需要以拆分模式配置 R5F 内核、这需要更新 GEL 文件。
请查找更新后的 GEL 文件以供参考、从而在拆分模式下配置 MCU_R5F_0_1 和 Main_R5F_0_1 内核。
e2e.ti.com/.../7607.J7VCL_5F00_SI.gel
请 使用上述更新位于“/ti/ccsxxx/ccs/ccs_base/emulation/gel/J7200_DRA821 /“中的 GEL 文件、然后重新启动 CCS。
参考变更: 
此致、
Sudheer