This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】J7200XSOMXEVM:无法从 CCS 调试器在无引导模式下连接到 MCU R5F 和主 R5F 的集群 1

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593944/faq-j7200xsomxevm-unable-to-connect-to-cluster-1-of-mcu-r5f-and-main-r5f-in-no-boot-mode-from-ccs-debugger

器件型号:J7200XSOMXEVM
主题: DRA821 中讨论的其他器件

按照 PSDK RTOS 在无引导模式下加载 GEL 脚本后、我无法连接到 MCU_R5F_0_1 和 MAIN_R5F_0_1 内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、CCS 中提供的 GEL 脚本会将 R5F 内核配置为锁步模式、这意味着 只能连接到 cluster-0。

    当我们尝试使用 CCS 调试器连接到 MCU_R5F_0_1 和 Main_R5F_0_1 内核时、我们无法停止内核并建立连接、因为 R5F 内核配置为锁步 模式。

    要连接到 MCU_R5F_0_1 和 Main_R5F_0_1 内核、我们需要以拆分模式配置 R5F 内核、这需要更新 GEL 文件。

    请查找更新后的 GEL 文件以供参考、从而在拆分模式下配置 MCU_R5F_0_1 和 Main_R5F_0_1 内核。
    e2e.ti.com/.../7607.J7VCL_5F00_SI.gel
    请 使用上述更新位于“/ti/ccsxxx/ccs/ccs_base/emulation/gel/J7200_DRA821 /“中的 GEL 文件、然后重新启动 CCS。

    参考变更:



    此致、
    Sudheer