Other Parts Discussed in Thread: AM5716
器件型号: AM5716
你(们)好
正如相关的 E2E 所述、客户为其下一个 Gen AM5716 项目选择了 Q 级 EMMC、并且 EMMC 需要 1.8V 电源。 先前版本为 3.3V 电源。
我想检查我们是否需要更改软件驱动程序或某些内容以匹配此硬件更改?
谢谢
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Zekun、
我已经听说过、答案是肯定的、这很可能会引起 SW 更改。 另外需要注意的是、电压较低的 eMMC 器件速度通常较高。
对于 AM57xx 器件、我们没有任何具有更高速度的参考设计、SDK 也不支持这些参考设计
在选择下一代 eMMC 时是否考虑了这一点?
-Josue
Zekun,
1.是在芯片,但不是根据我的答复 — 关于 : AM5716: AM5716 EMMC 软件自适应。
另请参阅下面的说明*
2、DRA7 支持此功能、因此无需更改代码。 从技术上讲、代码支持它、但我们不验证此功能。
*AM57xx IDK 板不支持 1.8V eMMC 引导或 HS200 模式,即使 AM5716 器件支持这种模式。 在所有运行模式下、IDK 板上的 eMMC 接口电压固定为 3.3V、因为 eMMC 连接到 VDDSHV11 电源(固定为 3.3V)。
请参阅:
因此、我们的设计支持有限。 客户必须自己评估。
-Josue