This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:AM5716 EMMC 软件自适应

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582902/am5716-am5716-emmc-software-adaption

器件型号: AM5716

你(们)好

正如相关的 E2E 所述、客户为其下一个 Gen AM5716 项目选择了 Q 级 EMMC、并且 EMMC 需要 1.8V 电源。  先前版本为 3.3V 电源。

我想检查我们是否需要更改软件驱动程序或某些内容以匹配此硬件更改?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    鉴于当前支持负载、这可能需要一些额外的时间。 我必须咨询我们的开发团队。

    我将尝试在本周结束前给出答案。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    我已经听说过、答案是肯定的、这很可能会引起 SW 更改。 另外需要注意的是、电压较低的 eMMC 器件速度通常较高。

    对于 AM57xx 器件、我们没有任何具有更高速度的参考设计、SDK 也不支持这些参考设计

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components /内核/SDi/MMC-SD.html#supported-high-speed-modes Kernel_Drivers

    在选择下一代 eMMC 时是否考虑了这一点?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    我们的要求是 hsddr50 应稳定运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林

    请查看上面的 SDK 链接、AM57xx 不支持该速度、因此您必须一方进行一些更改和测试。 我想您也许可以查看 DRA7x 的代码、这会有所帮助、但我们无法在 AM57xx 上对此进行测试。

    另外、请记住、有一些勘误表提到了此方面的一些注意事项 、例如 i933。  

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    请帮助检查以下要点:

    AM5716 是否支持 1.8V eMMC 引导?

    2、软件变更客户需要做什么? 例如、哪些文件需要适应?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我因为美国节假日而离开办公室、直至 12 月 1 日。

    预计响应会延迟。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    在度假回来后、您能帮助检查一下吗?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun,

    1.是在芯片,但不是根据我的答复 — 关于 : AM5716: AM5716 EMMC 软件自适应。 
    另请参阅下面的说明*

    2、DRA7 支持此功能、因此无需更改代码。 从技术上讲、代码支持它、但我们不验证此功能。

    *AM57xx IDK 板不支持 1.8V eMMC 引导或 HS200 模式,即使 AM5716 器件支持这种模式。 在所有运行模式下、IDK 板上的 eMMC 接口电压固定为 3.3V、因为 eMMC 连接到 VDDSHV11 电源(固定为 3.3V)。

    请参阅:  

    因此、我们的设计支持有限。 客户必须自己评估。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    首先、有必要确认当前的 HS ROM 代码是否支持在 1.8V 电压下初始化 eMMC。
    最后一步启动后、可在内核中初始化 eMMC。 刻录过程完成后、取出 SD 卡 、我想 从 eMMC 启动电路板、但没有日志输出。

    我怀疑 ROM 中 eMMC 的初始化失败。 是否有任何方法可以排除这种可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    我看了这里的 E2E。

    从器件层面来看、它可支持 1.8V 和 HS200。

    但对于 SDK 级别、我们不支持 1.8V 引导、我们不会基于 1.8V 对任何引导进行测试。

    这是我的理解。 ROM 可以在 1.8V 下支持它、但我们不支持它而对其进行测试、对吗?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun Bai ,

    正确。

    林茂 ,

    什么是 SYSBOOT 配置? SD 卡和 eMMC 是不同的设置:

    -Josue